...
POST No. 2590255
opencr 연결 시 /dev/ttyACM0 인식 안됨
2018-12-05 10:29:59 louislim
opencr 보드를 사용하여 테스트 중인데요.. opencr보드 노트북에 USB로 연결하면 스캐치 프로그램에서 /dev/ttyACM0인식 되었었는데..그리고 테스트도 잘 되다가 갑자기 연결이 안되는 현상이 발생하였습니다. /dev 폴더를 확인해 보니.. ttyACM0가 보이지 않고 부트로더는 정상적으로 다운로드 되고 있습니다. 어떻게하면 될지 도움유 부탁드립니다.
2018-12-05 10:29:59
louislim
2018-12-05 10:44:50 유기웅

안녕하세요.

 

펌웨어 복구 모드로 진행 후 다운 받아주세요.

 

펌웨어 복구 모두 방법 입니다. 참고해주세요. 

http://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/#firmware-recovery-mode 

 

감사합니다. 

2018-12-05 10:44:50
ykw4463
2018-12-05 12:08:02 임석근

답변감사합니다.

아래 그림과 같이 opencr 펌웨어 다운로드는 정상적으로 진행됩니다.

그런데, 다운로드 하고 나서도 /dev/ 폴더 아래 ttyACM0가 보이지 않습니다.

 


 

comment
2018-12-05 13:10:03 ykw4463
sw2 와 reset 버튼을 누르시면 status led가 깜빡 입니다.
그때 사용하시는 프로그램(펌웨어 x)을 다운 받아서 이용해주세요.
2018-12-05 13:10:03
ykw4463
2018-12-05 12:08:02
louislim
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝