...
POST No. 2590342
RX-64 모터 회로 부품 파손
2019-02-08 17:47:00 aste774

RX-64 모터 사용중 갑자기 중심 위치가 심하게 틀어져서( 대략 5도 이상은 벗어남) 모터에 어느 부분에 문제가 생겼나 확인해보기 위해서 회로를 확인해본 결과 아래처럼 회로의 부품 중 1개가 파손된 것을 확인 했습니다. 이거를 전문적인 스킬이 없더라도 고쳐서 사용이 가능할지 아니면 AS를 받아야 할지 알 고 싶습니다. 쉽게 고칠 수 있는 부분이라면 어떻게 해야 하는지도요.
 

2019-02-08 17:47:00
aste774
2019-02-11 10:29:25 유기웅

안녕하세요.

 

사진상으로 보아 A/S 보내주셔야 할꺼 같습니다.

 

고객지원 - A/S신청 후 보내주세요.

 

감사합니다.

 

 

2019-02-11 10:29:25
ykw4463
2019-02-11 15:17:56 이은성

사진상의 고장난 부품은 위치오차와 상관 없는 부품입니다. 

단, 전원과 관계있는 부품이라 회로가 손상될수 있으니 수리를 받는게 좋습니다.

위치 센서쪽에 구리스가 보이는것으로 보아 위치센서도 교체해야될것 같습니다. 

2019-02-11 15:17:56
es2927
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝