...
POST No. 2590605
다이나믹셀 소음관련 문의
2019-08-14 10:04:00 jilee1989

현재​ XM 430 - W350 - T , XL 430- W250 - T 두가지 모터를 사용중에 있습니다.

 

위치제어 모드로 모든 모터를 사용중인데 빠른 움직임을 설계할때 소음이 많이 발생하여

 

소음을 줄일수 있는 방법이 없는지 여쭤보고자 질문 남깁니다.

 

외부 소음 차단을 제외하고 다이나믹셀 자체의 옵션을 통해 소음을 줄일 방법이 있을까요?

2019-08-14 10:04:00
jilee1989
2019-08-14 10:18:49 손의형

안녕하세요,

 

다이나믹셀 구동시 발생하는 구동음은 다이나믹셀 내부의 감속기어의 마찰에 의해 발생하는 경우가 많으며, 이러한 구동음은 빠른 동작시 주로 발생합니다.

적당한 사용을 통해 기어의 길들이기가 되면 소음이 줄어들기도 하지만 큰 차이를 기대하기는 어렵습니다.

구동음을 줄이기는 어렵지만 조금 덜 거슬리는 소리를 원하신다면 적당한 가감속(Profile Acceleration)을 사용하시는 것도 도움이 되겠습니다.

 

감사합니다.

2019-08-14 10:18:49
will_son
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝