질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

Setting goal position on MX-28

조회 수 2013 추천 수 0 2012.03.15 04:37:37
prounds *.151.171.10

When I try to set the goal position on the MX-28 I get only half the rotation.  This is both in my code and using the Dynamixel Wizard

 

I default to goal positon 2048, then alternately set it to 1 and 4095, which should give me approximately 360 degrees.  Instead, I get only 180 degrees.  In the dynamixel wizard, when I manually set the goal position to 1 or 4095, the motor still only rotates 180 degrees.

 

I have the CW angle limit set  to 0, the CCW angle limit set to 4095.

 

Any suggestions?

 


댓글 '2'

prounds

2012.03.16 02:41:57
*.151.171.10

One thing I found is that in the e-manual you have the P/I/D addresses as 26, 27 & 28 respectively, whereas in the dynamixel  wizard they are listedas  P=28, I = 27, D = 26.  When I used these addresses to set the  PID values the motion seems to be correct.

 

 

[레벨:30]ROBOTIS

2012.07.17 11:25:46
*.112.9.210

Thanks, prounds!

First of all, we apologize for any inconvenience caused by this and for the delayed follow-up on this.

We have updated our manual for this.

 

ROBOTIS

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [NOTICE] Please read before posting update ROBOTIS 2013-05-27 1247

Absolute Maximum AX-12 ratings [3]

  • DavidJannke
  • 2012-04-19
  • 조회 수 1687

Serial Communication [1]

  • David
  • 2012-04-18
  • 조회 수 1810

MX28 set baud rate error ... [1]

  • emad
  • 2012-04-18
  • 조회 수 1787

CM-700 and my own MCU [3]

  • hou zhenyu
  • 2012-04-12
  • 조회 수 2314

Dynamixel wizard (RoboPlus v1.0.27.0; CM-700 firm. ver. 1.1968) - Unh... [6]

  • kostas
  • 2012-04-10
  • 조회 수 2278

USB2Dynamixel [1]

  • bi
  • 2012-04-09
  • 조회 수 1513

communicating usb2dynamixel with matlab image [2]

  • alasi89
  • 2012-04-05
  • 조회 수 1840

questions about read the Present Position in every 20 milisecond [1]

  • ll
  • 2012-04-05
  • 조회 수 1893

USB2Dynamixel and other serial devices [1]

  • Saurya
  • 2012-04-04
  • 조회 수 4559

Present Voltage error on MX-28 (Firm.30) [2]

  • Yannis
  • 2012-04-03
  • 조회 수 1959

What do the serial function in embedded c mean [1]

  • yang1988
  • 2012-03-29
  • 조회 수 1617

RoboPlus Motion not working with CM-5 [3]

  • aprendiendo
  • 2012-03-25
  • 조회 수 1943

Dynamixel ex106+ initial baudrate [1]

  • Yaroslav
  • 2012-03-22
  • 조회 수 1852

Bioloid Premium - Zigbee Questions [3]

  • BenW
  • 2012-03-22
  • 조회 수 2811

Overload Error on MX-28 [7]

  • Aneoshun
  • 2012-03-21
  • 조회 수 2743

Zig2Serial and ZigBee [1]

  • Yulia
  • 2012-03-20
  • 조회 수 2107

Setting goal position on MX-28 [2]

  • prounds
  • 2012-03-15
  • 조회 수 2013

How can I download my own .hex into the CM-700 via Robotplus Te... [7]

  • hou zhenyu
  • 2012-03-14
  • 조회 수 2279

Communication distance [1]

  • David
  • 2012-03-14
  • 조회 수 1725

Darwin Constant Improper Shutdown [1]

  • Ahmad
  • 2012-03-14
  • 조회 수 2273

XE Login