...
POST No. 2591643
다이나믹셀 MX-64 구동
2021-08-22 21:40:20 steven9221
64 모터 20개 이상을 구동할 때 16V Lipo-Battery를 이용하여 캐패시터.. 등 없이 전압을 바로 인가해도 (전압과 전류의 부족없이) 정상 구동 가능한가요? 
2021-08-22 21:40:20
steven9221
2021-08-22 22:56:06 김성준
만약 커패시터가 필요하다면 혹시 MX-64 전원부에 권장되는 커패시터(용량, 전압 등)가 있을까요?
2021-08-22 22:56:06
steven9221
2021-08-23 13:03:17 유기웅

안녕하세요.

 

MX-64 사용 전압은 10.0 ~ 14.8[V](권장 전압 : 12.0[V]) 입니다.

 

다이나믹셀 통신의 데이지 체인 가능 개수는 RS485 - 64개, TTL - 15개 입니다.

하지만, 다이나믹셀이 한 라인에 다수 연결되어 있다면 저항으로 인해 전압강하가 발생하며,

통신 라인도 길어져 동작에 문제가 생길 수 있습니다.

1개의 선으로 너무 많은 다이나믹셀을 연결하면 과도한 전류로 인한 문제가 발생하니 적절히 분산시켜야 합니다.

가능하면 10개 이하로 줄여서 전압을 분배해 사용하시는게 좋습니다.

감사합니다. 

2021-08-23 13:03:17
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝