아두이노 메가 + 다이나믹셀 mx-28 사용 관련 문의드립니다.
예제파일 사용시(velocity mode, pwm mode,etc) 예제파일을 업로드 하여도 모터가 작동하지 않습니다.
다이나믹셀 위자드 2.0 통해서 복구/업데이트 완료하여, 위자드 상에서 작동 이상 없는것은 확인하였고,
코드상의 dxl_id, dxl.begin 보드레이트 또한 확인하였습니다.
setup 구문 안의
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
// Use UART port of DYNAMIXEL Shield to debug.
DEBUG_SERIAL.begin(115200);
// Set Port baudrate to 57600bps. This has to match with DYNAMIXEL baudrate.
dxl.begin(57600);
// Set Port Protocol Version. This has to match with DYNAMIXEL protocol version.
dxl.setPortProtocolVersion(DXL_PROTOCOL_VERSION);
// Get DYNAMIXEL information
dxl.ping(DXL_ID);
// Turn off torque when configuring items in EEPROM area
dxl.torqueOff(DXL_ID);
dxl.setOperatingMode(DXL_ID, OP_VELOCITY);
dxl.torqueOn(DXL_ID);
}
마지막 줄인 torqueOn 까지 정상 적으로 작동한다면, 모터의 토크값이 주어져야 하는걸로 알고있으나, 코드 업로드 하여도 토크가 걸리는 느낌이 없습니다.
예제파일 그대로 사용하였으며, dxl_id = 부분의 값만 수정하였습니다.
쉴드가 불량 또는 고장으로 인해 위와 같은 상황이 발생할 수 있는지,
이외에 다른 문제점이 있어 작동이 되지 않는지 알고 싶습니다.
|
|
2021-12-12 19:51:32 |
| n163851692427411 |
안녕하세요.
쉴드에 다이나믹셀에 맞는 전원은 인가 해주시고 있나요?
다이나믹셀 위자드2.0에서 정상 동작을 했다면,
다이나믹셀의 문제가 아닌 쉴드, 아두이노 메가의 문제일 수 있습니다.
아두이노 메가의 여유분이 있으시다면 교체하여 확인 해주세요.
확인이 어렵다면, A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여,
사용하시는 아두이노 메가, 쉴드, 다이나믹셀을 보내주시면 점검해드리겠습니다.
감사합니다.
|
|
2021-12-13 10:38:12 |
| ykw4463 |