...
POST No. 2591764
<실과로봇> 엔트리 관련 오류 문의
2022-01-05 10:28:03 statjin

안녕하세요? 실과로봇 을 구매/조립 후 엔트리를 통해 홈페이지에서 제공하는 <청소로봇 프로그램>을 이용하고자 하는데 다음과 같은 오류가 발생합니다.

 

설명서의 53페이지(하단의 사진)와 같은 코드가 로딩되어야 하는데, 해당 코드가 몇 초간만 엔트리 프로그램에 보인 후 다른 코드들로 바뀌어 버립니다.

 

[시작하기] 를 눌러도 제대로 작동이 안되고요.

 

 

고맙습니다.

 

 


 

2022-01-05 10:28:03
statjin
2022-01-05 11:54:06 유기웅

안녕하세요.

  

엔트리 온라인 버전에서 예제를 열기 하면 "기본형"으로 변경이 되어 코드가 보이지 않는 것입니다.

 

엔트리 설정에서 "기본형"을 "교과형(실과)"으로 변경하시면 코드가 정상적으로 보입니다.

 

해당 관련으로는 엔트리 측에 문의 하여 수정 요청한 상태입니다.

 

감사합니다.

 

 

2022-01-05 11:54:06
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝