안녕하세요. bringup문제로 몇날며칠을 애먹고 있습니다.
gazebo를 통해서는 cartographer, teleop 잘 되는 거 확인했습니다.
버전은 foxy lst 20.04입니다.
1. ros2 service list에
/launch_ros/describe_parameters /launch_ros/get_parameter_types /launch_ros/get_parameters /launch_ros/list_parameters /launch_ros/set_parameters /launch_ros/set_parameters_atomically
이 존재하지 않습니다.
2. ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py를 실행하면
/opt/ros/foxy/share/hls_lfcd_lds_driver/launch/hlds_laser.launch.py:46: UserWarning: The parameter 'node_executable' is deprecated, use 'executable' instead
Node(
/opt/ros/foxy/share/hls_lfcd_lds_driver/launch/hlds_laser.launch.py:46: UserWarning: The parameter 'node_name' is deprecated, use 'name' instead
Node(
이 뜹니다.
3.ros2 launch turtlebot3_bringup rviz2.launch.py
에 아무것도 뜨지 않습니다.
4.
ssh ubuntu에서 bringup을 한 후
remote PC 에서
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
를 실행하였는데, 키가 먹지 않습니다
5.
ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
를 실행하면 나오는 로그 중
[robot_state_publisher-1] Initialize urdf model from file: /home/ubuntu/turtlebot_ws/install/turtlebot3_description/share/turtlebot3_description/urdf/turtlebot3_burger.urdf
에 해당하는 로그가 없습니다.
-------------
다음과 같이 진행했습니다.
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros2_foxy.sh
$ sudo chmod 755 ./install_ros2_foxy.sh
$ bash ./install_ros2_foxy.sh
$ sudo apt-get install ros-foxy-gazebo-*
$ sudo apt install ros-foxy-cartographer
$ sudo apt install ros-foxy-cartographer-ros
$ sudo apt install ros-foxy-navigation2
$ sudo apt install ros-foxy-nav2-bringup
$ source ~/.bashrc
$ sudo apt install ros-foxy-dynamixel-sdk
$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3-msgs
$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3
$ sudo apt remove ros-foxy-turtlebot3-msgs
$ sudo apt remove ros-foxy-turtlebot3
$ mkdir -p ~/turtlebot3_ws/src
$ cd ~/turtlebot3_ws/src/
$ git clone -b foxy-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/DynamixelSDK.git
$ git clone -b foxy-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git
$ git clone -b foxy-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/turtlebot3_ws
$ colcon build --symlink-install
$ echo 'source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ echo 'export ROS_DOMAIN_ID=50 #TURTLEBOT3' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
-------------------------
raspberrypi imager로 img 구웠습니다.
$ sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "0";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml //동일 와이파이
$ sudo reboot
$ systemctl mask systemd-networkd-wait-online.service
$ sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.targe
$ ssh ubuntu@{IP Address of Raspberry PI}
$ sudo apt update
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros2_foxy_rpi.sh
$ chmod 755 ./install_ros2_foxy_rpi.sh
$ bash ./install_ros2_foxy_rpi.sh
$ sudo apt install python3-argcomplete python3-colcon-common-extensions libboost-system-dev build-essential
$ sudo apt install ros-foxy-hls-lfcd-lds-driver
$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3-msgs
$ sudo apt install ros-foxy-dynamixel-sdk
$ mkdir -p ~/turtlebot3_ws/src && cd ~/turtlebot3_ws/src
$ git clone -b foxy-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/turtlebot3_ws/src/turtlebot3
$ rm -r turtlebot3_cartographer turtlebot3_navigation2
$ cd ~/turtlebot3_ws/
$ echo 'source /opt/ros/foxy/setup.bash' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ colcon build --symlink-install --parallel-workers 1
$ echo 'source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ sudo cp `ros2 pkg prefix turtlebot3_bringup`/share/turtlebot3_bringup/script/99-turtlebot3-cdc.rules /etc/udev/rules.d/
$ sudo udevadm control --reload-rules
$ sudo udevadm trigger
$ echo 'export ROS_DOMAIN_ID=50 #TURTLEBOT3' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
------------------
ssh ubuntu에 접속한 상태입니다.
$ sudo dpkg --add-architecture armhf
$ sudo apt update
$ sudo apt install libc6:armhf
$ export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0
$ export OPENCR_MODEL=burger
$ rm -rf ./opencr_update.tar.bz2
$ wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR-Binaries/raw/master/turtlebot3/ROS2/latest/opencr_update.tar.bz2
$ tar -xjf ./opencr_update.tar.bz2
$ cd ~/opencr_update
$ ./update.sh $OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr
---------------------
ssh에 접속한 상태입니다.
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
에서 문제가 생긴 것입니다.
|
|
2022-01-22 23:31:55 |
| n164056319929745 |
안녕하세요,
터틀봇3의 라즈베리파이에 eManual에서 제공된 이미지를 설치하신 경우 네트워크 설정과 ROS_DOMAIN_ID 설정 이후 별다른 설치를 진행하실 필요가 없습니다.
아래의 명령어는 Foxy를 라즈베리파이에 수동으로 설치할 때 사용하는 스크립트이므로, 이미 설치된 ROS를 다시 설치하는 불필요한 과정이 생기며, 이로 인해 알 수 없는 문제가 생길 수 있습니다.
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/robotis_tools/master/install_ros2_foxy_rpi.sh
Remote PC와 터틀봇3의 라즈베리파이를 동일한 네트워크 대역으로 연결하고(예: 192.168.0.xxx) 다른 PC 또는 터틀봇과 중복되지 않는 고유의 ROS_DOMAIN_ID(기본값 : 30)로 설정되어 있다면 터틀봇3의 bringup 이후 PC에서 실행된 teleop이 동작해야 합니다.
아래의 커맨드를 PC에서 입력할 경우
$ ros2 topic list
아래와 같은 토픽의 목록들이 보여야 정상적으로 연결된 것으로 판단할 수 있습니다.
/battery_state
/cmd_vel
/imu
/joint_states
/magnetic_field
/odom
/parameter_events
/robot_description
/rosout
/scan
/sensor_state
/tf
/tf_static
만약 정상적으로 연결됐음에도 동작하지 않는다면 네트워크 라우터에서 특정 범위의 포트가 막혀있지 않은지 확인해주시기 바랍니다.
감사합니다.
|
|
2022-01-24 16:32:57 |
| will_son |
iptime으로 바뀌니까 해결됐습니다.
이게 왜 그런지 알 수 있을까요?
[turtlebot3_ros-3] [ERROR]: Failed to open the port(/dev/ttyACM0)!
[turtlebot3_ros-3] [ERROR]: Failed to initialize SDK handlers
[turtlebot3_ros-3] [ERROR]: Failed connection with Devices
에러가 납니다.
e-menual에는 SBC랑 PC를 USB로 연결하라는 말은 없는거 같은데,
failed to open the port(/dev/ttyACM0)에러를 어떻게 해결하나요?
[ifconfig 결과]
Remote PC IP = 1xx.xxx.xx.3
Turtlebot3 IP = 1xx.xxx.xx.5
동일 와이파이를 연결해도
끝자리 숫자 한개가 좀 다르게 나오는데, 이부분의 문제일까요?