지난번에 라이다 센서 관련해서 질문 올렸었는데
제가 내용을 잘못 말한 거 같아서 다시 올리려고 합니다.
Lidar 센서는 360도 회전을 하여 얻은 거리 정보를 수집하여 Mapping을 하는데 사용이 되는데
모바일 로봇을 설계하는 데 있어서 라이더 센서를 장착하는 데 라이더 센서 주변에
로봇팔이라든가 프레임같은 기둥이 있으면 Lidar 센서가 발사한 빛이 로봇팔이나 프레임에
부딪혀 반사가 되어 Mapping 영역에 영향을 미치는 지 궁금해서 질문을 드립니다.
이해를 돕기 위해 그림 2개를 첨부하여 올립니다.
첫 번째 그림 : Lidar 센서 주변으로 로봇팔이나 프레임이 없을 때
두 번째 그림 : Lidar 센서 주변으로 로봇팔이나 프레임이 있을 때
![]() |
2022-02-03 10:31:08 |
mistahan |
안녕하세요
라이다의 최소 유효값을 터틀봇의 반경으로 설정하면 터틀봇 내부에 설치된 서포터, 매니퓰레이터 등에 의한 값들은 무시하게 됩니다.
감사합니다.
![]() |
2022-02-03 11:56:58 |
ykw4463 |
https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3/blob/master/turtlebot3_description/urdf/turtlebot3_burger.urdf.xacro#L134
또한, 하드웨어의 구조를 변경할 경우 URDF 파일을 변경한 구조에 맞게 수정해야 합니다.