Ubuntu 18.04 + ROS melodic 환경에서 테스트 중입니다. 여러가지 질문사항이 있습니다.
1. xl430-w250 모델을 총 4개 사용해서 휠제어를 하려하는데 sdk예제에서 sync_read_write_node.cpp 에서는 position 제어만 제공되어 있어서 velocity 컨트롤이 되지 않아서 ram 영역에서 보내는 값들을 변경해보았는데 (ADDR_GOAL_POSITION = 116 에서 104로 변경) 속도에 대한 제어가 되지 않습니다. 속도에 대한 제어 방법에 근본적으로 sdk를 이용하는 것이 맞는지 간단한 해결책을 제시해주시면 감사드리겠습니다. (sync_read_write_node.cpp 파일에서 ram영역에 보내는 값을 변경하고 추가적으로 진행해야할 부분이 무엇인지 알려주시면 감사드리겠습니다.)
2. 추가적으로 xc330-m288 은 dynamixel_ Workbench 가 안된다고 나와는 있는데 실제로 workbench를 통해 joiint_control이 실행하니 잘 돌아갑니다. 제가 xc330-m288모델은 전류기반 위치제어(or 속도기반 위치제어)를 진행하고 있고 xl430-w250모델은 속도제어를 진행하여 하나의 U2D2를 통해 동시에 사용하려하는데 그러면 작업을 workbench에서 해야하나요? sdk에서 해야하나요? 아니면 각각 xc330-m288은 workbench로 진행하고 xl430-w250은 sdk로 하여 패키지를 다시 묶어주면 될까요? xl430-w250모델을 workbench의 wheel_control로 진행하는 것은 4개의 동일 모델로 성공하였는데 그렇다면 workbench로 두 모델을 동시에 진행하면 안되는 건가요? 지금 이게 제 입장에서는 가장 편한 방법인데..
3. xc330-m288 모델에서 전류기반 위치제어는 된다고 나와있는데 속도기반 위치제어가 되는 게 맞나요? Dynamixel_wizard 2.0에서 profile velocity를 설정하고 goal_position을 변경하니 profile velocity로 위치에 도달하는 것이 나타나는데 이러한 기반을 조정할 수 있는 파일이 sdk에 있는지 workbench에 있는지 또 어떤 파일에서 profile velocity를 건드릴 수 있는지 알려주시면 감사드리겠습니다.
4. xc330-m288 모델에서 토크 출력이 한계가 되면 자동으로 dynamixel이 shot down되는 것을 확인했는데 이러한 과정이 반복되면 dynamixel 자체의 성능에 큰 문제가 생기나요?? 제가 테스트 중에 xc330-m288모델을 가지고 여러번 테스트했는데 여러번 테스트한 xc330-m288모델과 여러번 테스트를 진행하지 않은 동일 모델에서 토크 출력의 차이가 나타납니다. 전류테스트를 진행했는데 같은 전류가 측정되었구요. 혹시 테스트 횟수가 약 10000번이라던지 정해진게 있나요? 아니면 A/S를 받아야 하는 건가요?
|
|
2022-05-23 17:57:41 |
| kyu8456 |
안녕하세요.
1~3번은 문의는 다이나믹셀 제어로 Protocol2.0내용을 참고하여 다이나믹셀 위자드2.0의 패킷 제어를 해보시면 도움이 될 것 같습니다.
1. Operating Mode(11)를 속도 모드로 변경하셔야 Goal Velocity(104)제어가 가능합니다.
2. 프로토콜2.0을 사용하는 다이나믹셀이라면 컨트롤 테이블 주소는 똑같아서 제어는 가능합니다.
하지만, 다이나믹셀 마다 고유의 모델 번호가 있습니다. 예제에 모델별로 인식하는 예제 등이 있다면, Workbench로는 동작이 원활하지 않을 수 있습니다.
3. XC330 E매뉴얼의 Operating Mode(11)을 참고해 주세요.
Profile Velocity(112)에 데이터 값을 Write 하시면 됩니다.
4. shot down이 여러 번 반복한다는 것은 다이나믹셀이 부하를 많이 받았다는 것입니다.
해당 과정이 반복된다면 다이나믹셀에 문제가 생길 수 있습니다.
토크는 상대적으로 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.
A/S를 진행하여 모터를 교체하셔도 되지만 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
감사합니다.
|
|
2022-05-24 11:31:32 |
| ykw4463 |