...
POST No. 2591914
다이나믹셀 XM 시리즈 모터와 MX 시리즈 모터를 혼용해서 사용가능한가요?
2022-06-22 12:23:43 k052211

안녕하세요

 

제가 다이나믹셀 XM-430 모델과 MX-64 혼용하여 로봇을 만들어서 제어하려고 하는데,

 

동시 제어가 가능한가요?

 

두 다이나믹셀인 통신 방식이 달라서 바로 결합은 안될거 같고,

 

다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지나 OpenCM 485 확장보드를

 

통해서 연결하면 될거 같은데,

 

그렇게하면 가능한가요?

 

 

 

 

2022-06-22 12:23:43
k052211
2022-06-22 13:23:10 유기웅

안녕하세요.

 

MX시리즈를 프로토콜2.0으로 사용을 하시면 X시리즈와 같이 사용이 가능합니다.

 

MX-64 프로토콜2.0 변경 방법은 MX-64 E매뉴얼의 동영상을 참고해주세요.

 

여러개의 다이나믹셀을 제어하는 프로토콜2.0 Instruction Sync Read, Sync Write를 참고해주세요.

 

감사합니다.

2022-06-22 13:23:10
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝