...
POST No. 5794
CM-2 관련 질문
2005-10-26 16:36:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>CM-2 전원을 켜면 Robot Terminal_v0.91창에
>메뉴얼과 같이 CM-2 Boot Loader가 안나오고 바로 Edit.hex프로그램이
>실행 되는데, 어떻게 하면 Boot Loader를 실행할 수 있나요?
>
>그리고, Makefile편집할때 CM-2의 CD에 있는 samplelmakefile를 사용하라고 써 있는데 받을때 CD가 들어있지 않았거든요. makefile과 Example.c 프로그램을 메일로 보내주실 수 있으신지요.
>그럼 수고하십쇼.
================================================

robotis Roboterminal에서 #을 계속 누르고 있는 중에 CM-2의 reset 버튼을 누르시면 boot loader로 실행됩니다. 여기서 system이라고 입력하시면 default boot mode가 boot loader로 설정됩니다. 더 자세한 사항은 CM-2메뉴얼에서 확인하시기 바랍니다.
makefile과 example.c는 CM-2메뉴얼에 함께 올려놓았습니다. 감사합니다.
2005-10-26 16:36:00
idhzone
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝