2005-11-01 14:26:00 idhzone
half duplex 통신을 하는데 ax 메뉴얼에는
두 개의 ic 를 사용하여서 구성해 놓았습니다.
그런데 제가 가지고 있는 ic 가 아니여서 74hc245 라는 3-state buffer 를 가지고 구성하였습니다.
이상은 없겠지요?
그리고 제가 그냥 해봤는데요....eeprom 이나 ram 에 데이터를 쓸때,
보레이트를 맞춰서 해야 하는건지요?
처음에 나올때 보레이트가 1mbps 라고 들었는데
그럼 데이터보내 봤자 ...모터에서 못받는거 아닌가요? ;;;;
그냥 TTL Level 로...하니깐 절대 안되요..
cm-2 의 예제 소스를 봐도 그렇고 ax-12 의 메뉴얼을 봐도 그렇고..다..485통신으로 예제가 나와 있습니다. 정말 mcu 에서 나오는 TX,RX 를 half duplex를 통해서 하나로 모터의 데이터로 보내면 되는것인지....
mcu(TX,RX) -> Half Duplex -> Motor 이렇게 했는데 모터에 led키기가 왜이리 힘든지......그냥 간단히 led 켜는 소스 하나만 보내 주시면 안될까요.;;
예제로 나온 소스는 고대로 따라 해봐도 안되네요.;;;