2006-01-23 11:32:00 idhzone
문의하신 내용에 대한 답변입니다.
1.바이올로이드는 2족보행으로 제작시 걷는속도가 빠른편입니까?
- 보행 속도는 만들어진 로봇의 구조와 모션에 따라 달라질 수 있습니다.
따라서 빠르다 느리다의 평가를 내릴 수 없다는 점을 이해해주시기 바랍니다.
2.바이올로이드로 로봇제작후 ebs로봇파워등에 참가가 가능하나요?
- EBS 로봇 파워와 바이올로이드는 직접적인 연관이 없습니다.
하지만, 바이올로이드 로봇이 대회 참가 로봇의 사양과 목적에 맞다면 문제가 없을 것입니다. 만약, 과도한 액션과 출력을 요구한다면 바이올로이드 사양으로는 적합하지 않을 것이라 생각됩니다.
3.무선조종이 가능하나요?가능하다면 수신기나 조종기는 따로 구매해야하나요?
- 바이올로이드용 무선 송수신 모듈과 조종기로 쓰이는 CM-5를 추가구매하신다면, 무선 조종이 가능합니다.
4.로보원등에 나가도 무리가 없을까요?
- 2번 질문의 답변과 동일합니다.
5.제작시 사이클로이드와 비슷하게만들수있을까요?(서보의 배열이나 크기등)
- DX시리즈와 AX시리즈는 크기와 사양이 다릅니다. 따라서 만들어진 로봇의 디자인과 성능은 같지 않습니다. 하지만, 모터의 배열이나 개수, 프로그래밍 인터페이스는 동일하게 할 수 있으므로 기본적인 구조와 동작 방식은 비슷할 것입니다.
6.한팔에 3개의서보를 달수있나요?
- 동작하는데 무리가 없다면 그 이상도 가능합니다. AX-12의 출력은 그리 높지 않으므로 무거운 것을 들기에는 적합하지 않다는 점을 유의하시기 바랍니다.
바이올로이드는 로봇 완제품이 아닌 사용자가 원하는 로봇을 만들 수 있는 조립 키트이므로 만들어진 로봇의 사양에 관해서는 정확한 답변을 해드릴 수 없다는 점을 이해해주시기 바랍니다. 구매하시기 전에 바이올로이드 구성 요소(CM-5, AX-12, AX-S1 등)들의 사양이 목적에 맞는지 확인해보시기 바랍니다.